This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5528:几分钟后触发UNMI中断(可变)。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638582/rtos-msp430f5528-unmi-interrupt-triggered-after-a-few-minutes-variable

部件号:MSP430F5528
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:TI-RTOS

您好,

几分钟后触发UNMI中断(可变)。 欢迎提出任何建议。

我拥有的:

  • 我正在MSP430F5528 MCU上使用TI-RTOS USB串行器件示例。
  • 即使未构建或运行任何任务,也会出现此问题。
  • PCB与MSP-EXP430F5529LP具有完全相同的USB电子设备。
  • 我遵循了有关将项目移植到MSP430F5528的说明。
  • 我正在使用TI-RTOS v:2.20 .00.06
  • 我正在使用XDCtools版本:3.50 .3.33
  • 我正在使用CCS版本:7.3 .0.0.0019万
  • 我正在使用编译器版本:v 16.9 .4.LTS。
  • 清理后,驱动程序和系统已完全重新编译。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    SYSUNIV中暂挂的特定中断是什么? 选项包括NMIIFG (外部NMI引脚事件),OFIFG (振荡器故障),ACCVIFG (闪存访问冲突)或BUSIFG (总线错误事件)。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    我正在获取0x08的SYSUNIV (BUSIFG)和0x02的SYSBERRIV (USB模块超时)。
    我不确定是什么造成了这一超时。 有什么想法?

    谢谢!
    -Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    我猜非USB示例不会出现这种情况? 如果改用MSP-EXP430F5529LP,是否会发生类似情况? 请重新检查您的USB硬件,确保所有设备都已正确连接,尤其是4 MHz晶体继续振荡。 我没有遇到此错误,它会影响您的USB通信还是可以忽略?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    您的出色观点引导我专注于硬件。

    在该事件上触发示波器需要一些测试设置,并在一定程度上放大记录的数据。 该问题与从电路的另一部分注入MSP430F5528的VBUS引脚的噪音有关(电容器负责处理)。 现在一切都好了。

    非常感谢您的帮助。

    -Mike