请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5528 主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529LP
工具/软件:TI-RTOS
您好,
几分钟后触发UNMI中断(可变)。 欢迎提出任何建议。
我拥有的:
- 我正在MSP430F5528 MCU上使用TI-RTOS USB串行器件示例。
- 即使未构建或运行任何任务,也会出现此问题。
- PCB与MSP-EXP430F5529LP具有完全相同的USB电子设备。
- 我遵循了有关将项目移植到MSP430F5528的说明。
- 我正在使用TI-RTOS v:2.20 .00.06
- 我正在使用XDCtools版本:3.50 .3.33
- 我正在使用CCS版本:7.3 .0.0.0019万
- 我正在使用编译器版本:v 16.9 .4.LTS。
- 清理后,驱动程序和系统已完全重新编译。
提前感谢。