请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 主题中讨论的其他部件:TS5A3167
尊敬的先生:
我们正在读取一个模拟输入通道(使用150欧姆负载将4-20mA转换为0-3V)并将其显示在7段显示屏上。
考虑以下情况:
1)输入打开且大于16mA (2.25V)且控制器未通电:
打开控制器电源时,显示屏 会显示垃圾值或变为空白,并且此状态将一直保持,直到控制器重置或关闭模拟输入,然后再打开控制器电源。
2)输入打开且小于16mA (2.25V)且控制器未通电:
它显示无任何问题的值。
我们尝试改善接地,假设存在一些泄漏,并且控制器由于模拟输入而无法关闭电源。 我们不确定它是与软件还是硬件有关。 我们还尝试增加电容器的功率值。 似乎没有任何帮助。
您能否帮助我们确定原因并找到解决方案?
谢谢。