This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:开机/挂起问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638968/msp430g2553-power-on-hanging-issue

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:TS5A3167

尊敬的先生:

我们正在读取一个模拟输入通道(使用150欧姆负载将4-20mA转换为0-3V)并将其显示在7段显示屏上。

考虑以下情况:

1)输入打开且大于16mA (2.25V)且控制器未通电:

打开控制器电源时,显示屏 会显示垃圾值或变为空白,并且此状态将一直保持,直到控制器重置或关闭模拟输入,然后再打开控制器电源。  

2)输入打开且小于16mA (2.25V)且控制器未通电:

它显示无任何问题的值。

我们尝试改善接地,假设存在一些泄漏,并且控制器由于模拟输入而无法关闭电源。 我们不确定它是与软件还是硬件有关。 我们还尝试增加电容器的功率值。 似乎没有任何帮助。

您能否帮助我们确定原因并找到解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该数据表在"绝对最大额定值"表中说明:"施加到任何引脚的电压:–0.3 V至VCC + 0.3 V"。 (如果超过此值,芯片可能会通过ESD保护二极管部分供电。)

    当VCC = 0时,您必须断开信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。

    你是对的。 理想情况下,我们应在MSP板未通电时断开信号。 但是,输入信号来自持续打开的面板,无法断开。

    如果我们假设原因是0.3 到VCC到+ESD 0.3 的额定值,那么当输入大于0.3V且Vcc=0时,即使在较低的电压下也不会出现此问题吗? 但是,只有当模拟输入处的电压高于约2.2V时,才会出现此问题。

    请帮助我理解。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须在面板和引脚之间的某个位置插入某种开关(例如TS5A3167)。

    G2553需要最低电压才能启动(请参阅数据表中的POR,BOR)。 但是,如果生成的VCC低于建议的最小值1.8 V)或不稳定,CPU将无法正常工作。