This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:位指令周期

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639167/msp430fr2433-bit-instruction-cycles

部件号:MSP430FR2433

各位专家,您好!

我想估计MSP430FR2433的以下指令周期。

Bit.W    #2,&UCB0IFG+0

这是轮询USCI RX标记的说明。 在UG slau455的表4-10中,说明周期如下所述。

我想知道 "少一个周期"的含义。 请您解释一下。

此致,

Hisao Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hisao,您好!

    它说明,当您对特定寻址模式使用MOV,BIT和CMP指令时,周期数应比此表中的数据少一个。 例如,如果对上面标记为黄色的寻址模式使用MOV指令,则循环数应为4。