This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:实施MSP430FR5994或MSP432P401R LaunchPad

Guru**** 2810775 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637370/msp-exp432p401r-implementing-msp430fr5994-or-msp432p401r-launchpad

部件号:MSP-EXP432P401R

我正在实施三相能量计量,要求数据存储长达一个月,需要无线和Web浏览器,U和I测量0.2 % (分辨率大于12位)的准确性,32位数字I/O 等。 此外,还将使用隔离放大器AMC1301 (西格玛-三角调制,差分输出)。

我不确定要使用哪个LaunchPad,无论是MSP430FR5994 (12位ADC,SD插槽内置,需要外部ADC以实现所需的精确度)还是MSP432P401R (14位ADC,无SD插槽)。 根据您的经验,哪种方法在实施过程中可能会造成更多障碍? 如果你也有其他意见,我会非常感谢。

提前感谢您的参与,
Adi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adi,
    感谢您的发帖!

    这些LaunchPad所基于的产品系列非常不同,因此这取决于您要做的事情!
    我建议对每个数据表的第一页进行高级比较- MSP430FR5994与MSP432P401R。

    根据时钟速度(16MHz与48MHz),内核(ARM M4F与MSP430),有源电源,待机电源等,您可以做出自己的决定。
    FR5994的一个优点是嵌入式内存技术是FRAM,它是一种非常低的功耗,易于写入内存。
    如果您有任何需要在芯片上进行的数据记录,这将是您的选择。

    另一方面,MSP432具有强大的M4F内核,以及可选的浮点单元(FPU)....

    我们还有其他产品特别适合于3相电子计量,可能值得一看。
    链接: www.ti.com/.../EVM430-F6779

    现在我将关闭此帖子,但您可以随时回来,并向我们询问您可能有的任何问题!

    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Priya,

    考虑到频率采样频率高于5 kHz,这两种型号均可满足此要求(16与48 MHz)。 有功功率和待机电流没有显著差异。 它们都有8个SPI。 我考虑MSP430FR5994 LaunchPad是因为它具有SD卡读卡器,我可以在实施过程中腾出时间。 另一方面,我在能源计量应用中更频繁地使用MSP432P401R。 这就是我有疑问的原因。 在我选择MSP430FR5994 LaunchPad的情况下,我还将使用与外部ADC连接的时钟缓冲器来进行同步采样。

    在这种情况下,浮点的决定作用如何?
    我没有找到关于AMC1301的ENOB的信息。 这会影响外部ADC的最终选择。

    此致,
    Adi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Priya,

    考虑到5 kHz以上所需的采样频率,两种型号均可满足此要求(16与48 MHz)。 有功功率和待机电流没有显著差异。 它们都有8个SPI。 我考虑MSP430FR5994 LaunchPad是因为它具有SD卡读卡器,我可以在实施过程中腾出时间。 另一方面,我在能源计量应用中看到的MSP432P401R越来越多。 这就是我有疑问的原因。

    在我选择MSP430FR5994 LaunchPad的情况下,我还将使用与外部ADC连接的时钟缓冲器来进行同步采样。 (选项包括一个用于电流测量的ADC或一个用于电流和电压的ADC)。 计划通过将AMC1301和外部ADC (例如 16位SAR)。

    在这些情况下,浮点的决定作用如何?

    此致,
    Adi