请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 你好,
我正在使用一个非常简单的程序,我的msp430f5529LP在CDC配置中,在一到六个字节的大小范围内传输和接收命令,是否有一种从主机向我的启动板发送和接收数据的方法,而不会出现过标题问题? 是否可以方便地为此类任务设置CDC配置?
谢谢。
Andr é s Felipe Rodríguez á lez
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我正在使用一个非常简单的程序,我的msp430f5529LP在CDC配置中,在一到六个字节的大小范围内传输和接收命令,是否有一种从主机向我的启动板发送和接收数据的方法,而不会出现过标题问题? 是否可以方便地为此类任务设置CDC配置?
谢谢。
Andr é s Felipe Rodríguez á lez
我在Win...上为MSP430 CDC做了一些基准测试
http://forum.43oh.com/topic/2775-msp430-usb-benchmark/
通常,CDC (与MSP430无关)是一次性进行大数据传输,而不是几个字节。
我想您已经知道5529 LP上的USB集线器连接,您将使用板载目标设备(5529)作为独立的CDC设备,而不是主EZ-FET Lite设备的CDC/UART桥。
我的P2P (仍在工作的主板)图片在这里...
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/34.752万