This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:USB单向传输仅接收一个字节

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637889/msp430f5529-usb-overheading-transmiting-receiving-one-byte-only

部件号:MSP430F5529

你好,

我正在使用一个非常简单的程序,我的msp430f5529LP在CDC配置中,在一到六个字节的大小范围内传输和接收命令,是否有一种从主机向我的启动板发送和接收数据的方法,而不会出现过标题问题? 是否可以方便地为此类任务设置CDC配置?

谢谢。

Andr é s Felipe Rodríguez á lez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在Win...上为MSP430 CDC做了一些基准测试

    http://forum.43oh.com/topic/2775-msp430-usb-benchmark/

    通常,CDC (与MSP430无关)是一次性进行大数据传输,而不是几个字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,zrno soli,
    我的项目想法是传输大量数据,但首先我必须从主机为设备进行一些设置,然后开始传输大数据。 因此,这样的设定过程只会有几次,所以我不想做一些复杂的事情,也不想使用复合材料。
    感谢您的回答,我阅读了您在链接中写下的部分主题,我不得不说,它令人印象深刻。

    P.D:您能给我发送一张您开发的主板的图片吗?

    Andr é s Felipe Rodríguez á lez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您已经知道5529 LP上的USB集线器连接,您将使用板载目标设备(5529)作为独立的CDC设备,而不是主EZ-FET Lite设备的CDC/UART桥。

    我的P2P (仍在工作的主板)图片在这里...

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/34.752万