请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 主题中讨论的其他部件:Energia
您好,
我尝试过不同的库,但没有成功,
“SD Library for LaunchPad LM4F / TM4C”( https://github.com/rei-vilo/SD_TM4C ):
1.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我尝试过不同的库,但没有成功,
“SD Library for LaunchPad LM4F / TM4C”( https://github.com/rei-vilo/SD_TM4C ):
1.
您好,
感谢您在论坛上发帖!
我注意到您希望使用Energia,我不确定我们是否有MSP432 + SD + Energia的现成示例。
但是,我们的MSP432P4 SDK确实具有SD卡示例。 这可以作为一个良好的起点。
您可以通过查看项目中的board.h文件来编辑特定于SD卡的端口和通信接口。
您可以使用dev.ti.com -->资源管理器和P4SDK演示示例在线评估此示例。
如果您要下载SDK并离线评估代码,请使用以下链接:
http://www.ti.com/tool/simplelink-msp432-sdk
我将结束此帖子,但如果您有更多问题,请随时回来并告诉我。
-Priya