This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:具有MSP432启动板的SD卡官方库支持

Guru**** 2595180 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637416/msp432p401r-official-library-support-for-sd-card-with-msp432-launchpad

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:Energia

您好,

我尝试过不同的库,但没有成功,  

“SD Library for LaunchPad LM4F / TM4C”( https://github.com/rei-vilo/SD_TM4C ):

1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您在论坛上发帖!

    我注意到您希望使用Energia,我不确定我们是否有MSP432 + SD + Energia的现成示例。

    但是,我们的MSP432P4 SDK确实具有SD卡示例。 这可以作为一个良好的起点。

    您可以通过查看项目中的board.h文件来编辑特定于SD卡的端口和通信接口。

    您可以使用dev.ti.com -->资源管理器和P4SDK演示示例在线评估此示例。

    直接链接。

    如果您要下载SDK并离线评估代码,请使用以下链接:

    http://www.ti.com/tool/simplelink-msp432-sdk

    我将结束此帖子,但如果您有更多问题,请随时回来并告诉我。

    -Priya