请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR4133 主题: ADS1231中讨论的其它部件
您好,
我目前正在使用msp430fr4133控制器,该控制器通过SPI与ADS1231 (外部ADC)连接。前4天代码正确调试。但是,昨天调试代码时,CCS显示错误:“连接到目标时出错:未知设备”。
我检查了板载的连接性和JTAG连接,它们都可以。 我在不同的主板上尝试过,最初代码被正确调试 ,但过了一段时间后,出现了相同的错误。 请告诉我为什么会发生这种错误?
我要附上我的设计的屏幕截图:-