This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430fr4133:连接到目标时出错:未知设备

Guru**** 2592420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/636873/msp430fr4133-error-connecting-to-the-target-unknown-device

部件号:MSP430FR4133
主题: ADS1231中讨论的其它部件

您好,

  我目前正在使用msp430fr4133控制器,该控制器通过SPI与ADS1231 (外部ADC)连接。前4天代码正确调试。但是,昨天调试代码时,CCS显示错误:“连接到目标时出错:未知设备”。

我检查了板载的连接性和JTAG连接,它们都可以。 我在不同的主板上尝试过,最初代码被正确调试 ,但过了一段时间后,出现了相同的错误。 请告诉我为什么会发生这种错误?  

我要附上我的设计的屏幕截图:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,sayali Pathak,

    "连接到目标时出错:未知设备"--这意味着连接失败,可能是硬件问题。

    RST引脚上的电容器的值是多少? 上限为1.1nF,请参见图7-4。 FR4133数据表上的2线JTAG通信(Spy-Bi-Wire)的信号连接。

    此致
    KC