This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:LPM2和LPM3之间的差异。

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/636568/msp430fr6972-the-difference-between-lpm2-and-lpm3

部件号:MSP430FR6972

大家好,

在 MSP430FR6972(revA)的错误表中,TI告诉使用LPM2而不是LPM3来解决PMM24问题。

浏览用户指南,两种低功耗模式之间的区别是SR寄存器中的“SCG0”。

MSP430FR6972没有FLL,因此“SCG0”如何影响这两个LPM?

我看不到任何区别,因为在LPM2和LPM3中 ,CPU、MCLK、SMCLK都是禁用的,ACLK是活动的。  

谢谢。

此致,

Seafesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seafesse,

    在没有FLL的器件(如FR58xx/59xx)上,DCO具有本地控制器。 在LPM2中,这将保持启用状态,因此在该模式下稍微增加电流,但避免唤醒时出现数字逻辑锁存,这会导致PMM24勘误表。 请注意,修订版B不包含此勘误表。

    此致,
    Ryan