This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] evm430-fr6047:配置更新问题GUI

Guru**** 2610595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656186/evm430-fr6047-configuration-update-problem-gui

部件号:EVM430-FR6047

我已将 usslidb_guI_demo加载到EVM中。 我可以使用GUI使用ADC捕获读取数据。 (版本170.0004万)。 但我无法使用请求更新来更新参数。  我收到消息"配置更新失败"。 任何建议,谢谢。 Teuvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否在使用连续捕获? 当您尝试请求和更新通信网桥时,可能是通信网桥已被用于其他目的。 要排除这种情况,请在启动GUI时尝试更新参数,然后再执行其他操作并查看错误是否仍然存在?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       如果我尝试在启动后更新参数,则会出现相同的错误。  已关闭ADC捕获,频率扫描也关闭。 我使用过

    用于 构建和加载 演示程序的7.4 .0.0.0015万 版代码编辑器工作室。  

    RGS

    Teuvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Teuvo,

    请列出您正在使用的参数值吗?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试从GUI下载默认值

    线路可能正忙,因为GUI每秒都会显示“No signal detected (未检测到信号)”错误信息。  

    RGS

    Teuvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Teuvo,

    如果您在谈论"在上行和下行通道中未检测到信号",那么这应该不是问题,至少不是您看到的问题。

    其他人可能正在使用该COM端口。 请尝试确保没有其他正在使用USB端口的程序(特别是CCS)处于打开状态吗?

    如果这不起作用,请检查当您按下“请求更新”按钮时,EVM上的LED2是否闪烁?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nathan,

    我在这里遇到了完全相同的问题。 CCS版本USS.USS 0.0.0015万 ,相同版本的7.4 (1_70_00_04)。 按下'Request Update'(请求更新)按钮会显示'Configuration update failed'(配置更新失败)消息。 EVM上的LED2不闪存。 当我重置CPU LED2时,它会闪烁一次并保持熄灭状态。 当我按下'Request Update'(请求更新)按钮时,LED2将打开并保持打开状态。 有什么建议?

    此致,Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marcel,Teuvo,

    此处的问题与软件中的某些检查有关,而这些检查在以前版本的GUI上没有完成。 如果您查看“高级参数”选项卡,您将看到两个字段,称为“信号采样频率(kHz)”和“ADC over Sampling Rate”。 这2个值的乘积代表实际采样频率,需要介于68-80 MHz之间。 例如,使用默认值时,您可以尝试将超额采样率更改为20,您应该会看到参数已成功更新。

    GUI的未来版本将提供有关错误消息的更多信息,以便更容易识别。 我还传递了默认值导致错误的信息,因此在将来的版本中也应该解决此问题。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    这解决了配置错误 问题。  否,我可以使用GUI更改配置。 传感器已连接,信号看起来正常,但我收到错误消息"HSPLL detected that the PLL has unlocked"(HSPLL检测到PLL已解锁)。

    RGS

    Teuvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Teuvo,

    这可能表明HSPLL晶体(Y3)存在问题。 最常见的原因是晶体短路。 请检查Y3是否短路。

    如果这不能解决问题,请告诉我是否对EVM进行了任何更改? 此外,您的主板上是否安装了C7和C8?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    我用显微镜看了Y3,没有发现任何短裤。 此外,C7-8也已填充。  主板运行比较磨损。   我用不同的笔记本电脑试用过。  它在某种程度上是另一种,但 同样的错误也发生在 这种情况下。 它 可以工作 一段时间,然后停止并 给出 该PLL错误。 因为它有时起作用 ,我认为短路是毫无疑问的。 我没有对主板做任何更改。   

    是否工作电压滤波不良 , 或某些 滤波电容器缺失 或 质量差。  USB电源线可能会发出相当大的噪音。  EVM migth的操作 取决于  USB总线中的流量大小?

    RGS Teuvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Teuvo,

    此错误不太可能是由USB连接引起的。 此错误表示HSPLL未正确锁定,在这种情况下可能是由于硬件问题。 您是否在看到配置错误问题之前看到此错误? 或者,这是否是一个新问题,只是在修复后才出现的?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在配置错误问题发生之前注意到了该错误。   EVM是否存在与之相关的硬问题。

    RGS

    Teuvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Teuvo,

    EVM应已针对此问题进行过测试,但硬件可能发生了问题。 我已向您发送了一封电子邮件,告知您需要更换主板,并将您当前的主板发送给我们,以便我们可以检查错误的地方。

    此致,
    Nathan