我已将 usslidb_guI_demo加载到EVM中。 我可以使用GUI使用ADC捕获读取数据。 (版本170.0004万)。 但我无法使用请求更新来更新参数。 我收到消息"配置更新失败"。 任何建议,谢谢。 Teuvo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已将 usslidb_guI_demo加载到EVM中。 我可以使用GUI使用ADC捕获读取数据。 (版本170.0004万)。 但我无法使用请求更新来更新参数。 我收到消息"配置更新失败"。 任何建议,谢谢。 Teuvo
您好,Nathan,
我在这里遇到了完全相同的问题。 CCS版本USS.USS 0.0.0015万 ,相同版本的7.4 (1_70_00_04)。 按下'Request Update'(请求更新)按钮会显示'Configuration update failed'(配置更新失败)消息。 EVM上的LED2不闪存。 当我重置CPU LED2时,它会闪烁一次并保持熄灭状态。 当我按下'Request Update'(请求更新)按钮时,LED2将打开并保持打开状态。 有什么建议?
此致,Marcel
你好,Nathan,
我用显微镜看了Y3,没有发现任何短裤。 此外,C7-8也已填充。 主板运行比较磨损。 我用不同的笔记本电脑试用过。 它在某种程度上是另一种,但 同样的错误也发生在 这种情况下。 它 可以工作 一段时间,然后停止并 给出 该PLL错误。 因为它有时起作用 ,我认为短路是毫无疑问的。 我没有对主板做任何更改。
是否工作电压滤波不良 , 或某些 滤波电容器缺失 或 质量差。 USB电源线可能会发出相当大的噪音。 EVM migth的操作 取决于 USB总线中的流量大小?
RGS Teuvo