请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
MSP团队,您好!
我的客户在启动MSP432P4和LP5569EVM和控制LED时遇到了一些麻烦,特别是他们在更新XDS110驱动程序时遇到了问题。 在“设备管理器”中,它们分别位于“其他设备”和“端口”中作为USB设备(参见下文),我们认为它们应该位于“端口”中作为UART。 此外,当他们尝试更新驱动程序时,它会指出它是最新的驱动程序。 我意识到这可能不是发布的正确主板,但我需要从某个位置开始,因为我没有一个XDS110可以自己尝试。
谢谢!
巴端