This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:安装驱动程序

Guru**** 2610595 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660559/msp-exp430g2-installation-drivers

部件号:MSP-EXP430G2
主题: MSPDS中讨论的其他部件

大家好,

最近,我尝试将MSP-EXP430G2 Launchpad与IO_Expander EVM连接到我的某个项目。 我下载了安装GUI所需的软件,但在我的一台笔记本电脑中找不到应该用于USB的端口号。

我在其他笔记本电脑上执行了相同的步骤,并且它工作正常:通过USB连接启动板后,它会显示在设备管理器窗口的端口选项卡上。 但我的笔记本电脑上没有。 您是否遇到过类似的问题? 是否是驱动程序的问题?

主板已重置,程序已执行多次,但不知为何连接时,我在端口列表上看不到该设备。

提前感谢您的参与。

此致,

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adrian:

    您的笔记本电脑使用什么操作系统? 此问题可能涉及未签名的驱动程序设置:

    e2e.ti.com/.../46.4433万
    e2e.ti.com/.../24.8031万

    您也可以尝试从MSPDS工具页手动下载和安装最新的低级驱动程序。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    通过从MSPDS页安装驱动程序解决了问题。 谢谢!

    Adrian