请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP-EXP430G2 主题: MSPDS中讨论的其他部件
大家好,
最近,我尝试将MSP-EXP430G2 Launchpad与IO_Expander EVM连接到我的某个项目。 我下载了安装GUI所需的软件,但在我的一台笔记本电脑中找不到应该用于USB的端口号。
我在其他笔记本电脑上执行了相同的步骤,并且它工作正常:通过USB连接启动板后,它会显示在设备管理器窗口的端口选项卡上。 但我的笔记本电脑上没有。 您是否遇到过类似的问题? 是否是驱动程序的问题?
主板已重置,程序已执行多次,但不知为何连接时,我在端口列表上看不到该设备。
提前感谢您的参与。
此致,
Adrian