请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F6659 主题中讨论的其他部件: MSP-TS430PZ100USB
您好,
我尝试在-30摄氏度的温度下使用MSP430f6659 rev B USB2,由于某种原因,它不起作用。
我在不同的温度和-30以上的温度下尝试了MSP430工作,并且还尝试了USB连接。
低于-30的MSP430正在工作,但USB连接不工作。
我知道MSP正在工作,因为我将其中一条腿定义为输出,每隔1毫秒更改一次,它就会工作。
您是否有任何建议,为什么会发生这种情况?
Tnx,
Netanel