This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:版本b

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660453/msp430f6659-ver-b

部件号:MSP430F6659
主题中讨论的其他部件: MSP-TS430PZ100USB

您好,  

我尝试在-30摄氏度的温度下使用MSP430f6659 rev B USB2,由于某种原因,它不起作用。

我在不同的温度和-30以上的温度下尝试了MSP430工作,并且还尝试了USB连接。

低于-30的MSP430正在工作,但USB连接不工作。

我知道MSP正在工作,因为我将其中一条腿定义为输出,每隔1毫秒更改一次,它就会工作。

您是否有任何建议,为什么会发生这种情况?

Tnx,

Netanel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您 ºC查看过用于USB时钟的晶振的ppm/μ m吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是MSP-TS430PZ100USB还是自定义主板? 如果是后者,那么您是否能够提供原理图或电路板布局图像? 是否安装了正确的VCORE和去耦电容器?  您是否将PMMCOREVx提高到代码中的2级以上?

    此致,
    Ryan