This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP-EXP432P401R + BOOSTXL-BATPACKMKII可用作电源组?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659833/msp432p401r-msp-exp432p401r-boostxl-batpackmkii-can-function-as-power-bank

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:TPS6.3002万TPS6.109万

您好,

  BOOSTXL-BATPACKMKII TI TPS6.3002万 5V降压升压DC-DC转换器为MSP-EXP432P401R提供5V输出和800 mA电流限制。 我当时想,如果将USB电缆连接到MSP-EXP432P401R的5V和GND, 则它可以用作电源库。 但是,根据我的研究,Power Bank的输出为3A。 因此,使用 MSP-EXP432P401R + BOOSTXL-BATPACKMKII作为电源组,智能电话的充电时间会更长。 有人认为 MSP-EXP432P401R + BOOSTXL-BATPACKMKII是否可以作为Power Bank使用?

- kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markel,
    我认为这在实践中是没有意义的。 该设计旨在/设想为其他具有低功耗特性的启动板供电,而不是真正用于获取大电流/功率。 这对设计来说是一个有趣的想法,但我再次认为这个特定示例的重点是气体量规功能。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我同意你的看法。 可能需要额外的电路才能使其作为电源库发挥作用。 不管怎样,我将以USB电缆的形式连接到+5V和GND,看看它是否能够为我的智能手机充电。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markel,

    如果您想要建立真正的电源库,请查看我们的TI设计,这些设计展示了如何构建用于更高电流/电压,快速充电,USB C型等的电源库

    www.ti.com/.../power_bank_solution
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    感谢链接。 我认为,如果有更多的时间和资源,我可以建立真正的电力库。 但是,现在我只拥有BOOSTXL-BATPACKMKII和MSP-EXP432P401R。 BOOSTXL-BATPACKMKII具有TI TPS6.3002万 5V降压升压DC-DC转换器800 mA电流输出限制。

    此智能电话充电器板输出500mA - 1000 mA。它使用TI TPS6.109万。 所以我想使用BOOSTXL-BATPACKMKII也可以作为Power Bank使用。

    www.circuit-help.com.ph/.../

    -kel