请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 主题中讨论的其他部件:TPS6.3002万, TPS6.109万
您好,
BOOSTXL-BATPACKMKII TI TPS6.3002万 5V降压升压DC-DC转换器为MSP-EXP432P401R提供5V输出和800 mA电流限制。 我当时想,如果将USB电缆连接到MSP-EXP432P401R的5V和GND, 则它可以用作电源库。 但是,根据我的研究,Power Bank的输出为3A。 因此,使用 MSP-EXP432P401R + BOOSTXL-BATPACKMKII作为电源组,智能电话的充电时间会更长。 有人认为 MSP-EXP432P401R + BOOSTXL-BATPACKMKII是否可以作为Power Bank使用?
- kel