This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:Captivate中心代码:在CCS611中导入时出错

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659625/ccs-msp430fr2633-captivate-center-code-error-in-importing-in-ccs611

部件号:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

大家好 ,

请使用最新的设计能力中心 ,生成一个简单的代码 (如按钮)  ,并尝试在CCS611中导入 ,但收到错误attach。

我错在哪里?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Colombo

    感谢您的帖子。 您是否尝试将CCS更新到最新版本? 在上面的屏幕截图中,您可以单击"详细信息">>"并共享该屏幕吗? 虽然错误的屏幕截图很有用,但它不提供太多信息。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:
    由于另一个旧项目,我被阻止到CCS版本。
    您是否有任何问题?
    我将尝试获取错误
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,James

    在这里

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carlo,您好!

    感谢屏幕截图。 您是否尝试过在CCS中检查更新(而不是升级CCS)? 我怀疑有些东西已经过时了。 安装所有更新,然后关闭CCS,重新打开它,并尝试导入Captivate项目。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo,您好!

    在E2E中搜索“java.lang.NullPointerException”后,我相信我找到了解决方案。 根据Ki-Soo LE在以下线程中的说法,默认CCS 6.1 v.1安装不支持FR2633。 您需要运行更新程序并获取添加对它的支持的更新。 我不确定具体安装哪一个,我认为是设备支持的一个。 但掌握所有内容的最新信息并不会有什么坏处。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序