This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F437:低温下LFXT1启动缓慢

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430FR5994, MSP430F437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658669/msp430f437-slow-lfxt1-startup-at-low-temperature

部件号:MSP430F437
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529MSP430FR5994

一位客户正在使用F437,LFxT1,带32kHz晶体。  他们看到在-40C时振荡器启动时间较长,从15秒到1分钟不等。  他们查看了AppNote SLAA322,但似乎没有帮助。  实际上,切换XTS_FLL位的技术似乎使情况更糟(启动时间更长)。  电源电压为3.3V。  在室温下不出现问题。

这些启动时间是否预计为-40 C?

他们尝试了几种不同的晶体,没有什么区别。  他们还应该看什么?

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我怀疑晶体的额定温度不符合此温度,或者它们没有使用正确的晶体负载电容。

    XCAPxPF的默认值为0,提供~1 pF的晶体负载电容。 除非晶体正常,否则可能无法实现可靠的晶体操作
    通过选择XCAPxPF值或通过外部电容器提供适当的负载电容。 请记住,低频晶体通常需要数百毫秒才能启动,具体取决于晶体。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,晶体在低温下启动较慢。 在-14C (厨房冷冻室温度)下,我几乎看到了一分钟。 晶体在夹住后降低温度不会导致它们停止。

    这些是32kHz晶体,因此温度效应与自然缓慢的启动相结合。

    我从未找到任何补救办法,我只是在守则中接受了这种办法。

    我不知道低温晶体(即 "效果好"与"最终效果好"),所以我听从James Evans的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James和Bruce,感谢您的回答。

    客户回应说:"我们使用的晶体的额定温度为-40C。 我们还尝试了来自不同制造商且ESR等级较低的晶体。 问题似乎出在振荡器。 我们尝试了内部上限设置的所有可用值,关闭了内部上限并使用了外部上限。"

    Bruce说,他在低温下也看到了1分钟的启动时间(他的温度为-14C)。 James,我们是否知道低温下的预计启动时间? 我想确保我们没有尝试修复未损坏的问题!

    此致,
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    首先,他们的晶体是否符合我们的建议? 如 SLAA322D第2节所述,选择晶体时最重要的参数如下(请提供其值):

    • 晶体所需的有效负载电容(适用于32 kHz晶体,通常为6 pF至15 pF)
    • 晶体的ESR (kΩ kΩ 32kHz晶体,通常为30 μ m至100 μ m)
    • 容差(通常为5 ppm至30 ppm)

    请注意图2中温度的频率偏差如何变化,但这取决于所选晶体。 我建议他们联系制造商提供晶体的真实曲线。 4.1 部分介绍了振荡器频率测试和调整振荡器频率的方法

    关于启动时间,根据Section 2.4 , 几百毫秒到几秒之间的启动时间是低频调谐叉晶体(如3.2768万-Hz晶体)的正常值。 我假设这是室温。 在-40C温度下,一分钟的启动时间听起来并不不合理。

    最后,我建议他们仔细阅读 MSP430 32-kHz晶体振荡器(SLAA322D) 应用手册。 如果他们将自己的设计与建议进行比较,他们会比我手动发布每个建议更快地找到答案。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,XOSC5勘误表可能会延长启动时间,因为振荡器故障检测可能无法可靠地工作。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我记录了我的笔记。 I在-14C条件下测量15秒。 i在-40C时投影~60秒。

    水晶是ABS06,额定温度为-40C。

    MCU来自[其他人]。 他们的数据表很有用(!) 在表中记录了此现象。 因为我没有注意,所以我在冬天把设备带到户外时"独立地重新发现"了。 我随后的观察结果与他们的表大致相符(但我不能低于-14C)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我们的新设备(例如 MSP430F5529,MSP430FR5994)在其数据表中包括典型的LFXT晶体启动时间。 对于MSP430FR5994,25C下的时间介于800毫秒和1000毫秒之间(如下所示)。 同样,晶体制造商会比我们更了解不同温度下的行为。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是几年前的事,但我记得,当我感到惊讶的时候,除了那张桌子外,似乎没有人承认这种症状。 正如前面提到的那样,我不能让振荡器通过降低温度停止(自热?),所以也许这不是一件事--除非你站在雪中想知道为什么RTC不启动(:-))。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bruce:

    这是一个有趣的评论。 似乎水晶就像汽车的内燃机。 在25°C时,即使温度降至-40°C,发动机也会轻松地拖转并正常运行。 如果同一发动机整晚运转,然后尝试在-40C条件下拖转起动,则启动机和蓄电池可能无法执行此操作,或者可能需要多次拖转起动才能启动发动机。 在这种情况下,是油在低温下较厚,而不是缓慢移动的调谐叉。

    我做了一些进一步的挖掘,并为MSP430F437 没有的XOSC8勘误表(称为XOSC8附加信息)找到了一个有趣的应用说明。 在第2.2 节中,它提到更高的负载电容可降低-40C时的晶体故障率。 在第2.1 .1节中,它提到ESR较低的晶体启动时间较短,可靠性较高。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    客户是否能够使用外部高精度,高容差负载电容器? 他们的晶体痕迹是否很长? 他们是否将布局与我们的建议进行了比较? 另外,请记住,晶体制造商通常在其数据表中提供最大ESR值,而典型的ESR值大约为15kOhm (根据 XOSC8附加信息 应用注释中的第2.1 章节2)。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序