主题中讨论的其他部件:MSP430F5529, MSP430FR5994,
一位客户正在使用F437,LFxT1,带32kHz晶体。 他们看到在-40C时振荡器启动时间较长,从15秒到1分钟不等。 他们查看了AppNote SLAA322,但似乎没有帮助。 实际上,切换XTS_FLL位的技术似乎使情况更糟(启动时间更长)。 电源电压为3.3V。 在室温下不出现问题。
这些启动时间是否预计为-40 C?
他们尝试了几种不同的晶体,没有什么区别。 他们还应该看什么?
此致,
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一位客户正在使用F437,LFxT1,带32kHz晶体。 他们看到在-40C时振荡器启动时间较长,从15秒到1分钟不等。 他们查看了AppNote SLAA322,但似乎没有帮助。 实际上,切换XTS_FLL位的技术似乎使情况更糟(启动时间更长)。 电源电压为3.3V。 在室温下不出现问题。
这些启动时间是否预计为-40 C?
他们尝试了几种不同的晶体,没有什么区别。 他们还应该看什么?
此致,
David
您好,David:
首先,他们的晶体是否符合我们的建议? 如 SLAA322D第2节所述,选择晶体时最重要的参数如下(请提供其值):
请注意图2中温度的频率偏差如何变化,但这取决于所选晶体。 我建议他们联系制造商提供晶体的真实曲线。 4.1 部分介绍了振荡器频率测试和调整振荡器频率的方法
关于启动时间,根据Section 2.4 , 几百毫秒到几秒之间的启动时间是低频调谐叉晶体(如3.2768万-Hz晶体)的正常值。 我假设这是室温。 在-40C温度下,一分钟的启动时间听起来并不不合理。
最后,我建议他们仔细阅读 MSP430 32-kHz晶体振荡器(SLAA322D) 应用手册。 如果他们将自己的设计与建议进行比较,他们会比我手动发布每个建议更快地找到答案。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序
您好Bruce:
这是一个有趣的评论。 似乎水晶就像汽车的内燃机。 在25°C时,即使温度降至-40°C,发动机也会轻松地拖转并正常运行。 如果同一发动机整晚运转,然后尝试在-40C条件下拖转起动,则启动机和蓄电池可能无法执行此操作,或者可能需要多次拖转起动才能启动发动机。 在这种情况下,是油在低温下较厚,而不是缓慢移动的调谐叉。
我做了一些进一步的挖掘,并为MSP430F437 没有的XOSC8勘误表(称为XOSC8附加信息)找到了一个有趣的应用说明。 在第2.2 节中,它提到更高的负载电容可降低-40C时的晶体故障率。 在第2.1 .1节中,它提到ESR较低的晶体启动时间较短,可靠性较高。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序