This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2633

Guru**** 2533900 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658842/msp430fr2633-msp430fr2633

部件号:MSP430FR2633
主题: Captivate FR2633中讨论的其他部件

您好,支持:

我正在处理一个项目,并且正在使用MSP430FR2633,我需要使用GPIO引脚,但无法在板上找到它们,因为它们没有标记

我已阅读数据表,知道有19个GPIO端口,但只有4个端口被标记(P1_6,P1_7,P1_0,P2_2)。

如何识别其他GPIO引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yadnyesh:

    感谢您的帖子。 您指的是哪块主板? 是EVM吗? 如果是这样,这些全球公益物的可利用性可能受到具体设计的限制。

    在数据表的表4-2中,列出了相当多的GPIO (片段如下所示)。 现在,某些软件包中不提供某些软件包,因此请注意。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的快速响应,

    我正在使用EVM。 我正在进行一个项目,目前我正在使用BCWP触摸面板,我正在尝试使用触摸面板和继电器控制家用电器(如果您可以建议更好的操作,请执行此操作)。 目前我可以使用MSP430FR2633启动板上标记的引脚(P1_0,P1_7,P1_6,P2_2)控制四个设备。我需要更多GPIO引脚来控制更多设备,但我无法在启动板上找到它们。

    我尝试检查IC上的针脚与标有的插件之间的连接  

    例如:-对于P1_0,我将万用表的正极端子连接到IC的引脚7,将负极连接到插件(13)(在第二张图中用红色圆圈标记)。我获得了P1_0,P1_7,P1_6,P2_2的连接。

    对于没有标记的插件,我尝试相同的方式,将正极端子连接到IC引脚,将负极端子连接到其余插件,尝试找到但无法找到之间的连接。

    http://www.ti.com/tool/msp-capt-fr2633?keyMatch=msp430fr2633 % 20development %20kit&tisearch=Search-EN-Everything#描述Area

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yadnyesh:

    听起来像是一个有趣的应用程序! 查看J6标题。 这些引脚可用作GPIO,尽管它可能影响与GUI的通信。 如果我记错了,GUI使用UART或I2C,因此如果使用UART,您可以使用I2C引脚并移除上拉电阻器R1,R2和R22。 我建议您查看Captivate FR2633示意图(可在MSP-Capt-FR2633产品文件夹上的"下载设计文件"链接下找到)。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序