请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P4111 您好,TI:
我查看 了MSP432P4111器件的新文档。 在SLASEA0 (主设备说明)文档的第6.9 11段中,有这样一句话:“模块可以提供独立于电源电压的LCD电压,其集成的充电泵。” 但是,在表27-1上的技术文档'laau3556h'中,明确指出LCD_F没有充电泵。
那么,正确的观点是什么? 我认为根据提供的数据,LCD_F没有充电泵。
谢谢!
Alexey