This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4111:LCD_F充电泵-文档中的模糊错误

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/659227/msp432p4111-lcd_f-charge-pump---ambiguity-error-in-documentation

部件号:MSP432P4111

您好,TI:

我查看 了MSP432P4111器件的新文档。 在SLASEA0 (主设备说明)文档的第6.9 11段中,有这样一句话:“模块可以提供独立于电源电压的LCD电压,其集成的充电泵。” 但是,在表27-1上的技术文档'laau3556h'中,明确指出LCD_F没有充电泵。

那么,正确的观点是什么? 我认为根据提供的数据,LCD_F没有充电泵。

谢谢!

Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alexey,
    感谢您的观看。 是的,这显然是一个错误,因为液晶屏没有充电泵。 《技术参考手册》(slau3556)提供了有关LCD_F外围设备的正确信息。 我们将更正数据表。
    此致,
    Bob L.