大家好,
在我的项目中,我必须使用 TDC1000-TDC7200EVM板7200板来评估两个压电转换器(一个是发送器,另一个是接收器)之间的距离, 但我需要认识到一个便携式设备,因此我无法使用PC通过GUI打印距离。
我知道我可以使用GUI在MCU上加载固件(使用简单且有效),因此主板可以正常工作,但我必须将数据发送到Arduino并在LCD上打印TOF值。
我能否在两个微控制器之间直接通信? 我知道主板上的GPIO4和GPIO3用于SPI通信,我可以将这些引脚连接到Arduino的RX/TX引脚并使用SPI库吗?
谢谢!
Luigi Truppa