This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将TDC1000-TDC7200EVM的7200的MSP430连接到Arduino

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658939/connecting-msp430-of-tdc1000-tdc7200evm-to-arduino

主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LP

大家好,
在我的项目中,我必须使用 TDC1000-TDC7200EVM板7200板来评估两个压电转换器(一个是发送器,另一个是接收器)之间的距离, 但我需要认识到一个便携式设备,因此我无法使用PC通过GUI打印距离。
我知道我可以使用GUI在MCU上加载固件(使用简单且有效),因此主板可以正常工作,但我必须将数据发送到Arduino并在LCD上打印TOF值。
我能否在两个微控制器之间直接通信? 我知道主板上的GPIO4和GPIO3用于SPI通信,我可以将这些引脚连接到Arduino的RX/TX引脚并使用SPI库吗?
谢谢!
Luigi Truppa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luigi,

    查看原理图,您可以使用GPIO3和GPIO4 for UART或SPI连接到另一个微控制器。 只要两台设备都使用相同的接口和通信,就应该正常工作。 请记住,您也需要连接GND。 J6的连接器未填充,但用于J5。 制造商是Samtec,部件号是SSW-107-02-G-D-RA。

    对于液晶显示器,您可以使用MSP-EXP430F5529LP LaunchPad和我们的430BOOST-SHARP96液晶屏BoosterPack之一。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我想我可能会直接使用主板上的液晶屏。
    另一个问题是,当我使用GUI时,它将使用CCS代码创建一个新文件夹,对吗?
    为了集成LCD,我必须修改GUI创建的代码(添加集成LCD的代码部分),然后将其加载到MCU上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接到具有几乎相同问题的线程。

    e2e.ti.com/.../242.2062万

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luigi,

    [报价用户="Luigi Truppa)]谢谢您,我想我可能会直接使用主板上的LCD。

    另一个问题是,当我使用GUI时,它将使用CCS代码创建一个新文件夹,对吗?
    为了集成LCD,我必须修改GUI创建的代码(添加集成LCD的代码部分),然后将其加载到MCU上?[/QUOT]

    是的,正确。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序