主题中讨论的其他部件:MSP-FET430UIF, MSP-FET, ENERGIA
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我的MSP启动板有一些问题,每次我必须更新主板时,它都"积木"(恢复它非常痛苦)。
首先,CCS上会出现此消息,没有异常:
MSP430:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / EZ-FET)需要固件更新。 单击"更新"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。 在更新过程中不要拔下接口。
但是,当更新开始时,启动板LED101和LED102保持打开,并且没有任何反应... EXP-MSP430FR5994也会发生这种情况。 它将永远停留在此窗口中:
我记得 我过去也遇到过同样的问题,但我使用了Energia。 "首次"时,该启动台拒绝正确更新。 是否存在配置问题?
我使用的是CCS v7和Windows 10 x64。
谢谢!