This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529LP:EZ-FET Lite固件升级问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658355/ccs-msp-exp430f5529lp-ez-fet-lite-firmware-upgrade-issues

部件号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他部件:MSP-FET430UIFMSP-FETENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的MSP启动板有一些问题,每次我必须更新主板时,它都"积木"(恢复它非常痛苦)。

首先,CCS上会出现此消息,没有异常:

MSP430:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / EZ-FET)需要固件更新。 单击"更新"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。  在更新过程中不要拔下接口。

但是,当更新开始时,启动板LED101和LED102保持打开,并且没有任何反应... EXP-MSP430FR5994也会发生这种情况。 它将永远停留在此窗口中:

我记得 我过去也遇到过同样的问题,但我使用了Energia。 "首次"时,该启动台拒绝正确更新。 是否存在配置问题?

我使用的是CCS v7和Windows 10 x64。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Helder,

    感谢您的详细帖子,很抱歉您在升级固件时遇到问题。 发生问题时,您是否有机会使用USB集线器? 如果是,当您直接连接到PC时,问题是否会消失?

    我看到您正在使用CCS v7。 具体的版本是什么(例如7.2 v.0等)? 在PC端,您是否使用USB3端口?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我直接从主板使用USB (3.0 1端口)。 我使用的是CCS v.7.4 ,但问题也发生在较旧的版本上,包括诸如Energia的其他软件。

    既然你已经提到了,我尝试了2.0 i,它很有效! 太糟糕了,我必须断开键盘才能执行此过程(我的主板只有两个2.0 端口,KB拒绝接受3.0 ,也许我必须重新安装驱动程序),但至少我不需要在每次更新时执行EZ-FET恢复!

    在此之前,我发现如果我在损坏固件后更改USB端口(仍然是3.0),它将会恢复,而不会出现问题。 不知道为什么会出现这种情况...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常棒! 感谢您告诉我们您找到了解决方法。 USB3无疑是我们面临的一个持续挑战,尤其是在众多不同的PC制造商中。 我一定会将您的问题作为另一个数据点传达给我们的软件团队。

    同时,感谢您标记螺纹已解决! 希望这能帮助其他人解决相同的问题。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序