This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:ADC输入高于MCU电源DVCC

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658325/msp430f5659-adc-input-higher-than-mcu-power-supply-dvcc

部件号:MSP430F5659

我正在使用MSP430F5659。 我发现当ADC输入电压超过MCU电源AVCC和DVCC时,电源轨上升。 我的案例是AVCC=DVCC=2.5V。 一个ADC输入电压为4.2V。 MCU将VCC电压提高到4.2V。 此MSP430 MCU的这种行为是否正常?

谢谢。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是"正常的"。 您正在通过ESD二极管传递电流。 这不是件好事! 您将注意到,任何引脚上的ABS最大电压都应在Vdd二极管压降范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin:

    感谢您的帖子。 数据表中的绝对最大额定值表规定,当任何引脚(VCORE,VBUS,V18除外)的输入电压超过VCC + 0.3V时,可能会损坏设备。 在这里,当极限值为2.5V + 0.3V = 2.8V时,您将应用4.2V。

    我建议您在ADC输入上使用分压器,将可观察的最大输入电压降至低于建议的电平。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序