请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5659 我正在使用MSP430F5659。 我发现当ADC输入电压超过MCU电源AVCC和DVCC时,电源轨上升。 我的案例是AVCC=DVCC=2.5V。 一个ADC输入电压为4.2V。 MCU将VCC电压提高到4.2V。 此MSP430 MCU的这种行为是否正常?
谢谢。
Jin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用MSP430F5659。 我发现当ADC输入电压超过MCU电源AVCC和DVCC时,电源轨上升。 我的案例是AVCC=DVCC=2.5V。 一个ADC输入电压为4.2V。 MCU将VCC电压提高到4.2V。 此MSP430 MCU的这种行为是否正常?
谢谢。
Jin