请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP-EXP430G2 主题中讨论的其他部件: MSPWARE, MSP430G2553
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我的一位客户需要在MSP-EXP430G2平台上使用示例SPI "C"代码。 如果已有正确的来源,是否可以有人告诉我? 我在产品文件夹中提供的软件示例中看不到它。 如果不是现成的,请您写一个片段,可以使用CCS在该启动板上编译?
此致,
Uttam Sahu
精密DAC应用工程师