This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:SPI代码示例

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658187/ccs-msp-exp430g2-example-spi-code

部件号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他部件: MSPWAREMSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的一位客户需要在MSP-EXP430G2平台上使用示例SPI "C"代码。 如果已有正确的来源,是否可以有人告诉我? 我在产品文件夹中提供的软件示例中看不到它。 如果不是现成的,请您写一个片段,可以使用CCS在该启动板上编译?  

此致,

Uttam Sahu

精密DAC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    在所有MSP430衍生产品各自的代码示例软件包中提供了基本SPI示例。 例如,对于MSP430G2553,您可以转到TI产品页,选择“工具和软件”页,然后从“软件”部分下载MSP430G2x53,MSP430G2x33,MSP430G2x13,MSP430G2x03代码示例。 在CCS资源管理器内的MSPWARE中也提供了这些信息。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Ryan的快速响应。 我现在可以找到SPI代码示例。

    此致,
    Uttam