This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:CCS编译器开箱发行

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658008/rtos-msp432p401r-ccs-compiler-outofbox-issue

部件号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

TI-RTOS, CCS编译器文件夹中的程序"outofbox_msp432p401r"显示错误,并且在launchpad/BooterPack上无法正常工作。  LED可以改变颜色和速度,但在Educational BoosterPack MKII的LCD屏幕上不报告操纵杆位置。 我已经尝试重新安装编译器并再次运行该程序。

警告错误如下所示:  
#48-D宏"Board_initSDSPI"的重新定义不兼容(在“C:\ti/simplelink_msp432p4_SDK_1_60_00_12/source/ti/drivers/SDSPI.h"的第50行声明)。  
欢迎就如何解决这一问题提出任何建议。
此致,
千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    千斤顶,

    请右键单击您的项目,转到“属性”>“常规”>“产品”,确认您选择的“SimpleLink MSP432P4 SDK”是v 1.60 .xx.xx,然后对名为“tirtos_builds_MSP_EXP432P401R”的TIRTOS内核执行相同的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    千斤顶,
    您是否也看到此错误?

    #warning "ti/drivers/SDSPI已过时,不建议用于新设计。 \
    以下SDSPILegacy模块和宏仅用于与\兼容
    现有项目。 基于SPI驱动程序\的新SD驱动程序实现
    (TI/drivers/SD/SDSPI)用作通过\与SD卡通信的一种方式
    SPI外围设备。 SDFatfs驱动程序是与\连接的方法
    通过SD驱动程序实例的FatF文件系统。 项目应移至使用\
    尽早更换新的驱动程序。 请参阅ti/drivers/SDFatFS.h和\
    TI/DRIVERS/SD.h了解详细信息。"

    为了支持旧的项目,保留旧的驱动程序。 您可以删除此驱动程序并移至新驱动程序。

    此致,
    Chris