This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:RST线路的上拉式

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657567/msp430fr2433-pull-up-for-rst-line

部件号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他部件:MSP-FET

团队除了MSP-FET兼容性外,在RST线上使用150k上拉,而不是使用建议的47k,是否存在任何问题? 如果使用此电阻值,电容器是否需要改变接地?  我指的是HW UG第19页的R1和C1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于使用47k上拉复位引脚的闪存2xx系列来说是必须的(对于运行,而不是SBW),FRAM器件具有内部35k上拉复位,不需要外部上拉。 如果使用外部电阻,则最终电阻将由内部和外部并联组合产生。

    设备数据表中有注释...

    引脚RST/NMI --电位DVCC -- 47 kΩ 上拉或内部上拉,通过10-nF (或1.1 -nF)下拉选择

    在Spy-Bi-Wire模式下使用具有Spy-Bi-Wire接口的MCU以及FET接口或组编程器等TI工具时,下拉电容器不应超过1.1 nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    深,

    Zrno soli在这里是正确的。