This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:我可以使用什么硬件在自己的主板上对MSP430FR2311进行编程?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655089/ccs-msp430fr2311-what-hardware-can-i-use-to-program-the-msp430fr2311-on-my-own-board

部件号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已经使用MSP430FR2311构建了自己的电路,因为它符合我的所有要求,我认为(不好的)我所放置的许多启动板中的一个可以对设备进行编程。

我想做的是使用CCS使用MSP-EXP430F5529LP对MSP430FR2311进行编程,但是我似乎无法使其正常工作。

这样做是否可行?  如果是,您能否向我指出任何可能有帮助的资源?  我已经验证了我的硬件连接是否都正确,但CCS只是不断地给我:

连接到目标时出错:
未知设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何带有EZ-FET Lite板载的LP都应能顺利地对该设备进行编程。 与往常一样,“连接到目标时出错:未知设备”远不能精确描述错误,TI永远不会更改。 可能复位销上的盖太高(建议1nF)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意该错误绝对不足以帮助我解决问题。

    线路上的电容器是1nF,我甚至尝试不使用电容,以防线路电容过高。 ezFET编程器似乎启动正确-- CCS说它需要固件更新,然后自动更新,然后它建立我的程序(成功),并立即失败,因为它无法写入设备。

    可能是因为我只连接VCC GND TCK和TDIO? 您是否需要连接其他2条线路进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有4条线路足够用于SBW。 主设备和目标设备应位于相同的VCC上(FRAM系列高于2V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考,这是我的ESD保护问题。 我非常关注主赛道,我甚至都没想到。 我一取下ESD保护芯片,一切都很好:)