请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2311 主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529LP
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我已经使用MSP430FR2311构建了自己的电路,因为它符合我的所有要求,我认为(不好的)我所放置的许多启动板中的一个可以对设备进行编程。
我想做的是使用CCS使用MSP-EXP430F5529LP对MSP430FR2311进行编程,但是我似乎无法使其正常工作。
这样做是否可行? 如果是,您能否向我指出任何可能有帮助的资源? 我已经验证了我的硬件连接是否都正确,但CCS只是不断地给我:
连接到目标时出错:
未知设备