我正在构建一个基于FR5994 Launchpad的电路,但希望它能够提供备用电池。 我的电路包含:
-与我的应用程序相关的硬件
-在USB/FET的5V电压和备用电池之间进行无缝切换的硬件
-3.3V低压降稳压器,为FR5994和MY逻辑供电
我断开了J101 3.3V连接器的连接,但保留了5V跳线,以便在USB供电时为电脑控制器提供5V电源。 这使我能够为FR5994供电,但不能为FET电路供电(它包含自己的3.3V低压降稳压器)
虽然USB供电时整个电路工作正常,但只有在电池或外部电源供电时,电路才偶尔工作。 我花了很长的时间才弄清楚,一路上有很多错误的步骤,比如增强的5V和3.3V去耦到第n度。 我没有注意到任何有助于我解决问题的文档,但它可能很明显...如果是,我很抱歉。
该问题源于原理图上的接通电源电路S3/R2/C2和J101 跳线RSTN/SBWTDIO。
因为我没有断开RSTN/SBWTDIO的连接,所以来自Launchpad的FR5994部分的RSTN信号被FET微处理器MSP101的引脚43中的引脚夹持二极管短路到接地(实际上不允许上升到1.5V以上),该引脚夹持二极管没有通电。 如果这个问题在其他地方没有得到解决,也许应调整Launchpad文件。