This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:如果您不使用FET为FR5994 Launchpad供电,请为用户提供重要说明

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656451/msp-exp430fr5994-an-important-note-for-users-of-the-fr5994-launchpad-if-you-power-it-not-using-the-fet

部件号:MSP-EXP430FR5994

我正在构建一个基于FR5994 Launchpad的电路,但希望它能够提供备用电池。 我的电路包含:

-与我的应用程序相关的硬件

-在USB/FET的5V电压和备用电池之间进行无缝切换的硬件

-3.3V低压降稳压器,为FR5994和MY逻辑供电

我断开了J101 3.3V连接器的连接,但保留了5V跳线,以便在USB供电时为电脑控制器提供5V电源。 这使我能够为FR5994供电,但不能为FET电路供电(它包含自己的3.3V低压降稳压器)

虽然USB供电时整个电路工作正常,但只有在电池或外部电源供电时,电路才偶尔工作。 我花了很长的时间才弄清楚,一路上有很多错误的步骤,比如增强的5V和3.3V去耦到第n度。 我没有注意到任何有助于我解决问题的文档,但它可能很明显...如果是,我很抱歉。

该问题源于原理图上的接通电源电路S3/R2/C2和J101 跳线RSTN/SBWTDIO。

因为我没有断开RSTN/SBWTDIO的连接,所以来自Launchpad的FR5994部分的RSTN信号被FET微处理器MSP101的引脚43中的引脚夹持二极管短路到接地(实际上不允许上升到1.5V以上),该引脚夹持二极管没有通电。 如果这个问题在其他地方没有得到解决,也许应调整Launchpad文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    感谢您记录您遇到的情况! 对于试图修改Launchpad的用户来说,这是一个很好的信息,目的不在建议的使用案例范围内,但由于这不是Launchpad正常使用案例中会出现的问题,因此不值得在我们的Launchpad文档中进行更改。 《用户指南》说明了如何卸下Launchpad调试电路的跳线,以便DIYers从外部为设备供电并实施所需的任何项目。

    再次感谢您在E2E上记录此信息,以便在互联网上搜索此问题的任何人都可能会发现这是他们的答案。

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我接受您的结论。 对于我(我猜是)的异常应用程序,问题因以下因素而变得复杂:
    1.重新编程Launchpad时需要RSTN跳线
    2.需要移除RSTN跳线以使我的电路正常工作。
    我希望TI迟早会生产出一个版本的Launchpad (不仅仅是FR5994),它提供用于备用电池的连接器,也许我的经验将有助于设计。 由于两个J101 RSTN引脚突出在“向上”方向,而Launchpad则以反“向下”方向连接到我的电路,我必须有“飞”连接器连接到J101 RSTN引脚,检测USB 5V存在时,然后将两个引脚电气连接在一起。 但在USB电源不存在时断开它们的连接。
    感谢您的意见。