请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5994 大家好,
在MSP430FR5994规格中,如果使用外部LFXT,外部振荡器晶体频率的典型值似乎为3.2768万Hz。 如果在OALFXT和LFXIN和LFXOUT的集成负载电容处于允许范围内时使用32kHz外部晶体,是否存在任何潜在风险? 或者,您是否会帮助分享外部LFXT允许的频率范围? 非常感谢。
巴西,
Lina
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
在MSP430FR5994规格中,如果使用外部LFXT,外部振荡器晶体频率的典型值似乎为3.2768万Hz。 如果在OALFXT和LFXIN和LFXOUT的集成负载电容处于允许范围内时使用32kHz外部晶体,是否存在任何潜在风险? 或者,您是否会帮助分享外部LFXT允许的频率范围? 非常感谢。
巴西,
Lina