This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:LFXT振荡器晶体频率支持

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655471/msp430fr5994-lfxt-oscillator-crystal-frequency-support

部件号:MSP430FR5994

大家好,

在MSP430FR5994规格中,如果使用外部LFXT,外部振荡器晶体频率的典型值似乎为3.2768万Hz。 如果在OALFXT和LFXIN和LFXOUT的集成负载电容处于允许范围内时使用32kHz外部晶体,是否存在任何潜在风险?  或者,您是否会帮助分享外部LFXT允许的频率范围? 非常感谢。

巴西,

Lina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina:

    强烈建议使用3.2768万的LFXT,但允许使用从10.5 到50 kHz的方波输入频率,并且高于3.5 kHz最大振荡器故障频率的频率不会设置故障标志。 因此,允许使用32 kHz的水晶表片,再次不建议使用,因为它绝对不是2的功率。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan,
    非常感谢您的友好回复和帮助。 还有一个问题,“2号功率”的含义是什么?如果LFXT超出允许的范围,MSP430需要使用更多的额外功率来驱动它吗? 谢谢。

    巴西,
    Lina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2^15 = 3.2768万,这并不意味着其它LFXT超出范围,或者MSP430需要额外的电源来驱动它。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    明白了。 非常感谢。  

    巴西,

    Lina