请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432-RTOS 工具/软件:TI-RTOS
您好,
我想知道是否有人知道现有解决方案可以将“大”(>1Gb) NAND闪存连接到MSP430P4 MCU以进行用户数据记录?
据我所见,没有SDIO接口,因此无法实现。
因此,选项将是使用SPI;即在USD或eMMC的SPI模式中,或者使用串行原始NAND闪存?
是否有人知道他们是否正在寻找解决方案的驱动程序? 或者,也许有人会有一个更容易的程序(不接受使用或闪存:))
感谢您的帮助,
Mickael