This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432-RTOS:MSP432P4

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654888/rtos-msp432-rtos-msp432p4

部件号:MSP432-RTOS

工具/软件:TI-RTOS

您好,  

我想知道是否有人知道现有解决方案可以将“大”(>1Gb) NAND闪存连接到MSP430P4 MCU以进行用户数据记录?  

据我所见,没有SDIO接口,因此无法实现。

因此,选项将是使用SPI;即在USD或eMMC的SPI模式中,或者使用串行原始NAND闪存?  

是否有人知道他们是否正在寻找解决方案的驱动程序? 或者,也许有人会有一个更容易的程序(不接受使用或闪存:))  

感谢您的帮助,

Mickael  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickael

    我们有一个TI-RTOS和FreeRTOS示例,作为SDK的一部分,它使用SPI外设连接到SD卡。 以下是在SDK中使用SD卡的示例路径

    C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12\examples\RTOS\MSP_EXP432P401R\drivers\fatsd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amit:

    非常感谢用户的快速回复。
    如果我可以进一步询问:您是否知道我可以从该解决方案中获得何种数据吞吐量? >20 Mbps?

    此致,
    Mickael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickael:

    最大吞吐量受SPI时钟速率的限制。 在这种情况下,它不会达到20 Mbps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我没有达到SPI吞吐量的16Mbps限制。
    好的-因此,通过无意中听到的SD规格,我们可以希望达到>10Mbps的实际数据速率,这是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickael:

    这应该是可行的,但我们尚未进行吞吐量测试。 计算时会有协议和处理器开销。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美! 非常感谢Amit。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickael。

    我还与同事进行了核实。 SPI的TX路径为16MHz,而接收路径为6MHz。 因此,读取SD卡时可能无法达到10 Mbps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit:

    感谢您付出额外的努力来挖掘最后的信息:这将对我们非常有帮助。  

    Mickael