This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:是否存在用于恢复锁定的MSP432的工具?

Guru**** 2607125 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655218/msp432e411y-does-a-tool-exist-to-recover-locked-msp432

部件号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

MSP432E TRM SLAU723介绍了§3.3 .4.3 系列恢复“锁定”微控制器的过程,它将对闪存执行大量擦除。

是否有工具或脚本执行所需的调试行切换?  我使用J-Link作为调试器,通过JTAG接口进行CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaako

    对MSP432E4x器件解锁的支持应由CCS/UniFlash处理。 下面的应用说明详细介绍了需要使用的命令行参数

    https://www.ti.com/lit/slaa777 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (命令为./dbgjtag -f @xds110 -Y unlock,mode=msp432e4)
    这些要求有一个XDS调试器和实用程序包版本>= 7.0 .98.0 ,该版本未安装在独立的UniFlash 4.2 .1或7.3 .0中。 我当前正在将CCS升级到7.4 0,将MSP432 SDK升级到1.60。00.10 以查看这些更新是否已更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaakko您好!

    它应该在CCS 7.3 .0.0.0019万 版本中提供。 如果更新后未看到实用程序包的版本,请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它现在位于7.0 .100.1 (CCS 7.4 .0.安装在尝试不成功地下载tirrex iirc后半路崩溃)。