请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432E411Y 主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
MSP432E TRM SLAU723介绍了§3.3 .4.3 系列恢复“锁定”微控制器的过程,它将对闪存执行大量擦除。
是否有工具或脚本执行所需的调试行切换? 我使用J-Link作为调试器,通过JTAG接口进行CCS。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MSP432E TRM SLAU723介绍了§3.3 .4.3 系列恢复“锁定”微控制器的过程,它将对闪存执行大量擦除。
是否有工具或脚本执行所需的调试行切换? 我使用J-Link作为调试器,通过JTAG接口进行CCS。
您好,Jaako
对MSP432E4x器件解锁的支持应由CCS/UniFlash处理。 下面的应用说明详细介绍了需要使用的命令行参数