请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 大家好,
我刚收到一些新的硬件版本2.1 ( SimpleLinkMSP432P401R LaunchPad
开发套件)
我找不到关于2.0 和2.1 之间的变化的任何备注。
在寻求支持时,我得到了以下答案:
感谢您联系德州仪器(TI)。 是
遗憾的是,我找不到有关此新评论2.1 的任何文档,在数据表中,我只能看到1.0 和2.0 之间的区别(第18页):
http://www.ti.com/lit/ug/slau597d/slau597d.pdf
请您在我们的论坛上发布您的请求,我们的工程师一定会帮助您:
您能不能描述一下Rev 2.0 和Rev 2.1 之间的变化?
提前感谢
西蒙