This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:SimpleLink™︎MSP432P401R LaunchPad™︎开发套件硬件版本更改?

Guru**** 2606375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653562/msp432p401r-simplelink-msp432p401r-launchpad-development-kit-hardware-revision-changes

部件号:MSP432P401R

大家好,

我刚收到一些新的硬件版本2.1 ( SimpleLinkTmMSP432P401R LaunchPadTm开发套件)

我找不到关于2.0 和2.1 之间的变化的任何备注。

在寻求支持时,我得到了以下答案:

感谢您联系德州仪器(TI)。 是

遗憾的是,我找不到有关此新评论2.1 的任何文档,在数据表中,我只能看到1.0 和2.0 之间的区别(第18页):

http://www.ti.com/lit/ug/slau597d/slau597d.pdf

请您在我们的论坛上发布您的请求,我们的工程师一定会帮助您:

https://e2e.ti.com

您能不能描述一下Rev 2.0 和Rev 2.1 之间的变化?

 

提前感谢

 

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Simon,

    功能上没有任何改变。

    对于2.1 -带有更新的丝网印刷版,以符合CE标准和最新的LaunchPad标准

    这将包含在下一版本的用户指南中。

    此致,

    David